请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5160A 你(们)好
我正在使用 LM5160A 设计 Flybuck 直流/直流转换器。 此设计的输入电压范围为25V 至45V。我设计用于初级侧12.5V 输出电压和次级侧14V 输出电压。 我使用 LTSPICE 进行了仿真。 在仿真中、在无负载的情况下、我得到的初级侧输出电压为12.58V、次级侧输出电压为16.25V、这对我来说很好。 当我构建该电路时、初级输出电压上升至8.5V、次级输出电压上升至接近输入电压的电压(28V 输入电压)。 次级侧电压开始下降、快速启动、并且由于接近几伏、因此开始缓慢下降。 次级侧最终会再次增大、有时会高于输入电压、然后再开始再次下降。 初级侧电压也会在某个点开始下降、这种情况会缓慢发生。
在寻找问题时、我注意到 SW 引脚未切换、可能是什么原因导致了这种情况? 请参阅随附的原理图。 我们将感谢您的任何帮助。
非常感谢大家的参与
此致
Maqsood Cassiem