This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:BQ25895 EVM 泄漏...

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732925/bq25895-bq25895-evm-leakage

器件型号:BQ25895

尊敬的 Sirs:

我的客户遇到了 EVM 泄漏问题的陌生情况。

在他的测试中、没有连接系统负载、连接电池、没有 VUSB 输入、然后通过 GUI 关闭 BATFET。 (即仅 EVM 上连接的电池)

他们发现与电池串联的电流表将显示0.5mA 的电流消耗。

您能不能帮您建议它的运行情况?

谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请按照以下步骤进行测量:

    请移除 EVM 上的所有跳线、并断开 U2和 U3。
    2.仅连接电池。 使用 I2C 通信通过外部上拉电源禁用 BATFET、然后断开 I2C 适配器和上拉电源。
    3.阅读 IBAT。

    谢谢、

    宁。
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。