This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890H:[EM-TECH]有关运输模式设置的查询

Guru**** 2510495 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25890H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184481/bq25890h-em-tech-inquiry-about-ship-mode-setting

器件型号:BQ25890H

大家好、TI 支持团队

客户正在使用以下产品开发产品。

-部件名称:BQ25890H

如果您对以下问题有任何意见或解决方案、请告知我们。

[条件]

- BQ25890H 的 QON 引脚连接到 MCU 的中断引脚、并连接到外部密钥。

[问题]

-当通过外部密钥向 MCU 发送2s 中断时、MCU 发出命令以将 BQ25890H 进入运输模式。

-如果通常应用2s 中断、BQ25890H 会由 MCU 进入运输模式、然后在通过外部键施加0.8s 或更多的信号时退出运输模式。

-如果从外部密钥应用2.8秒或更长的中断、MCU 将命令运输模式、BQ25890H 将运行以进入运输模式并再次退出运输模式。 此时、MCU 将变得不可操作、并且

成为问题。

我希望上述解释是有道理的,但如果你有进一步的问题,请告诉我。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    请看下面对/QON 引脚的描述:

    /QON 引脚正在寻找 t_SHIPMODE 的逻辑低电平持续时间、以便通过重新打开 BATFET 来退出运输模式。  

    根据以下规格、对于器件退出运输模式、T-SHIPMODE 的持续时间可快达0.8秒:

    仔细检查/QON 引脚电压、查看引脚在您描述的情况下保持低电平的时间。 在发送2.8s 中断的情况下、/QON 引脚可能保持低电平足够长时间、充电器 IC 才能根据要求说明立即退出运输模式。

    此致、

    James