大家好、TI 支持团队
客户正在使用以下产品开发产品。
-部件名称:BQ25890H
如果您对以下问题有任何意见或解决方案、请告知我们。
[条件]
- BQ25890H 的 QON 引脚连接到 MCU 的中断引脚、并连接到外部密钥。
[问题]
-当通过外部密钥向 MCU 发送2s 中断时、MCU 发出命令以将 BQ25890H 进入运输模式。
-如果通常应用2s 中断、BQ25890H 会由 MCU 进入运输模式、然后在通过外部键施加0.8s 或更多的信号时退出运输模式。
-如果从外部密钥应用2.8秒或更长的中断、MCU 将命令运输模式、BQ25890H 将运行以进入运输模式并再次退出运输模式。 此时、MCU 将变得不可操作、并且
成为问题。
我希望上述解释是有道理的,但如果你有进一步的问题,请告诉我。
谢谢。
此致、
mj