请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28180 主题中讨论的其他器件:DRV10983、 TIDA-00652
你好
我在 TIDA-00652上构建了参考降压转换 器,待机时,当 DRV10983处于待机模式(最小负载至无负载)时,C1 (4.7uF/450V)和 U4 (STQ1NK60ZR-AP)在露天工作台测试中的温度大约为60秒至85摄氏度。 DRV10983导通后立即运行。 两个组件都冷却下来。 是根据设计在低负载条件下温度升高、还是电路板发生了问题。根据设计的 BOM、我拥有所有组件。不应仅使用 BiasHV 线路启动电源、仅在启动和稍后进行 MAG 时为 UCC28180D 供电 (辅助绕组) 应该为 I.C.供电吗?
我确认了 U4的 VCC、Vsense 和 GATE 上的所有电压均符合规格。 即使输出电压为23.95V、因此 I.C 也会导通并产生栅极 DRV 频率。
谢谢、此致
第纳尔