This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:TIDA-00652、

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10983, TIDA-00652

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732968/ucc28180-tida-00652

器件型号:UCC28180
主题中讨论的其他器件:DRV10983TIDA-00652

你好

我在 TIDA-00652上构建了参考降压转换  器,待机时,当 DRV10983处于待机模式(最小负载至无负载)时,C1 (4.7uF/450V)和 U4 (STQ1NK60ZR-AP)在露天工作台测试中的温度大约为60秒至85摄氏度。 DRV10983导通后立即运行。 两个组件都冷却下来。 是根据设计在低负载条件下温度升高、还是电路板发生了问题。根据设计的 BOM、我拥有所有组件。不应仅使用 BiasHV 线路启动电源、仅在启动和稍后进行 MAG 时为 UCC28180D 供电 (辅助绕组) 应该为 I.C.供电吗?

我确认了 U4的 VCC、Vsense 和 GATE 上的所有电压均符合规格。 即使输出电压为23.95V、因此 I.C 也会导通并产生栅极 DRV 频率。

谢谢、此致

第纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dinar、
    在启动和待机时,低压偏置电源 VCC 由经过 U4整流的高压(BIASHV 节点)产生,因此您可以预期 U4会耗散功率和热量。
    在正常运行期间、VCC 由 PFC 电感器上的辅助电源(MAG 节点)供电。 此 MAG 电源将关闭 U4、您将发现 U4冷却。
    这是电路的正常工作
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 John 的解释、但电容器为什么也会发热? 能否使用电阻网络而不是仅使用一个1k 电阻器 R1来降低功耗? 此外、尽管有功率、我是否可以增大该值?而不是20K 电阻器 R24和 R25?
    我担心长时间待机模式可能会使电容器降级、我尝试将温度控制在65摄氏度。能否使用任何其他方法为 I.C.供电

    此致
    第纳尔