请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:UCC28950我设计了一个半桥谐振回路 LLC、它的控制 IC 为 L6599、规格如下:
输入电压:380V 直流- 400V 直流
输出电压:60V 直流
输出功率:600W
我将设计 一个全桥谐振回路 LLC 直流/直流、但 规格如下:
输入电压:25Vdc - 36Vdc
输出电压: 380V 直流- 400V 直流
输出功率:1000W
我 还研究 了很多论文、设计示例、应用手册、IEEE 会议。 但 我无法计算谐振回路的电路参数。
有人可以帮帮我吗?
感谢你的帮助。