This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 设计和分析全桥谐振回路 LLC 直流/直流转换器

Guru**** 2501405 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732912/design-and-analysis-of-a-full-bridge-resonant-tank-llc-dc-dc-converter

主题中讨论的其他器件:UCC28950

我设计了一个半桥谐振回路 LLC、它的控制 IC 为 L6599、规格如下:

输入电压:380V 直流- 400V 直流

输出电压:60V 直流

输出功率:600W

我将设计 一个全桥谐振回路 LLC 直流/直流、但 规格如下:

输入电压:25Vdc - 36Vdc

输出电压: 380V 直流- 400V 直流

输出功率:1000W

我 还研究 了很多论文、设计示例、应用手册、IEEE 会议。 但 我无法计算谐振回路的电路参数。

有人可以帮帮我吗?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    UCC28950是一款相移全桥控制器、它是浏览 TI.com 上提供的控制器文档的良好开端。
    数据表详细介绍了变压器和电感选择。
    www.ti.com/.../ucc28950.pdf

    此外、随附了使用 UCC28950时的设计注意事项应用报告。
    www.ti.com/.../slua107a.pdf

    但愿这对您有所帮助。

    此致、
    区域