请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28782EVM-030 大家好、
我 知道我们可以使用 Type-C PD 来实现 不同的输出电压(5V/9V/15V/20V)、但如何 判断 OVP 是否可以在不同的输出电压下锁存?
BR、
Jimmy
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我 知道我们可以使用 Type-C PD 来实现 不同的输出电压(5V/9V/15V/20V)、但如何 判断 OVP 是否可以在不同的输出电压下锁存?
BR、
Jimmy