This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28782EVM-030:我们如何知道 OVP 可以在不同的输出电压下锁存

Guru**** 1482555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185055/ucc28782evm-030-how-can-we-know-that-ovp-can-be-latched-at-different-output-voltage

器件型号:UCC28782EVM-030

大家好、

我 知道我们可以使用 Type-C PD 来实现 不同的输出电压(5V/9V/15V/20V)、但如何 判断 OVP 是否可以在不同的输出电压下锁存?

BR、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy、  

    OVP 锁存仅在 VS 输入端由 Rvs1和 Rvs2电阻器设置的最高 Vout 设置下有效。   
    USB 控制器可以命令较低的输出电压、但只有20V OVP 会触发 OVP 响应并锁存。  

    对于较低电压的 OVP、我认为应由 USB 控制器检测每个较低电压的 OV 并锁存 USB 输出。

    此致、
    Ulrich