主题中讨论的其他器件:TPS65400
是否有人知道适用于 tps65400的环路计算器使用的适当增益值。 Rs 值对相位裕度结果尤其具有重大影响。 我需要:
GM - 我认为这是133us
Rs
如- 10所示
Aol
GBWP
Vslope
我只能看到 GM、如数据表中所示。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
是否有人知道适用于 tps65400的环路计算器使用的适当增益值。 Rs 值对相位裕度结果尤其具有重大影响。 我需要:
GM - 我认为这是133us
Rs
如- 10所示
Aol
GBWP
Vslope
我只能看到 GM、如数据表中所示。
Bob、您好!
对于 TPS65400、我们绝不会将此器件与您作为建议提到的环路计算器相关联。 通常、如果要计算环路、只需获取 gm、Isense、Vslope。
实际上、TI 有很多工具。 我不知道与 TPS65400无关的所有内容。 在 TI.com 中搜索您提到的工具并下载它之后、我也许可以理解您的意思。
如 需更多信息、您还可以阅读 TI 功率级设计器用户指南的第11节。 实际上、Aol 和 GBWP 是运算放大器的参数、不难理解这些值非常大。 您只需将这两个参数视为无限、60dB 和3MHz 足够大、我认为这不会影响环路计算。
Shuai