This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400-Q1:环路计算器的增益信息

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182229/tps65400-q1-gain-info-for-loop-calculator

器件型号:TPS65400-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS65400

是否有人知道适用于 tps65400的环路计算器使用的适当增益值。  Rs 值对相位裕度结果尤其具有重大影响。  我需要:

GM - 我认为这是133us

Rs

如- 10所示

Aol

GBWP

Vslope

我只能看到 GM、如数据表中所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、bob、

    我的同事稍后会给您回复!

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、您好!
    您需要了解的内容见 DS 第52页。

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这显示了斜率补偿值和等增益值。  我需要 Rs (电流感应)。   此外、我不遵循从 SLOW_EN补偿(70mV/us)获取 Vslope 值(V)的方式。  还缺少 AOL 和 GBWP 值... Rs 是否为下 FET 的 DCR?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、bob、

    我的同事稍后会给您回复!

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1/Rs 是 Isense 增益。 我不知道什么是 AOL 和 GBWP。 对于环路计算、它只需要 gm、Isense 增益、Vslop、如 DS 所示。

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在尝试使用 TI 工具。  这是您的工具。  您应该为其提供支持。  我使用的是 TI 器件。  您应该知道哪些参数适用于该器件的工具。   为什么这很难支持?  TI 能为客户提供最佳支持吗?  这简直是累人了!   在提供此级别支持的情况下、为什么我会在另一个 TI 器件中进行设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、您好!

    对于 TPS65400、我们绝不会将此器件与您作为建议提到的环路计算器相关联。 通常、如果要计算环路、只需获取 gm、Isense、Vslope。

    实际上、TI 有很多工具。 我不知道与 TPS65400无关的所有内容。 在 TI.com 中搜索您提到的工具并下载它之后、我也许可以理解您的意思。

    如   需更多信息、您还可以阅读 TI 功率级设计器用户指南的第11节。 实际上、Aol 和 GBWP 是运算放大器的参数、不难理解这些值非常大。 您只需将这两个参数视为无限、60dB 和3MHz 足够大、我认为这不会影响环路计算。  

    Shuai