This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:最小电容值:有效值

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LP8733, TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184683/tps65219-minimum-capacitor-value-effective-value-or-not

器件型号:TPS65219
主题中讨论的其他器件:LP8733

您好!

根据 LP8733数据表、我们可以找到"确保良好性能的最小有效输入电容"字样。  TPS65219如何?

在数据表中、LDO 最小 Cout 为1.6uF。  此外、TI 的 EVM 上还使用了 LDO 输出电容器"C1005X7S1A225K050BC"。  如果 LDO 输出2V、由于直流偏置、该电容器为1.4uF。  因此、我们需要确认 TPS65219数据表上的最小电容器是否用作有效值。   请告诉我们。

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hattori 先生:  

    感谢您的参与。 请注意、我们在12月22日至1月6日期间提供有限的产品支持。 您的请求已分配、但在此期间将延迟。 请在1月10日前回复。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori、您好!

    感谢您的耐心等待! TPS65219 PMIC 上 LDO 的最小本地电容为1.6uF (降额后)。  

    谢谢、

    Brenda