Other Parts Discussed in Thread: LP8733, TPS65219
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65219 主题中讨论的其他器件:LP8733、
您好!
根据 LP8733数据表、我们可以找到"确保良好性能的最小有效输入电容"字样。 TPS65219如何?
在数据表中、LDO 最小 Cout 为1.6uF。 此外、TI 的 EVM 上还使用了 LDO 输出电容器"C1005X7S1A225K050BC"。 如果 LDO 输出2V、由于直流偏置、该电容器为1.4uF。 因此、我们需要确认 TPS65219数据表上的最小电容器是否用作有效值。 请告诉我们。
谢谢、此致、
M.Hattori。