你好
我们希望在未来的产品中使用 tps65721。 我们的主要目标是为通过可充电锂离子电池供电的可穿戴设备供电。 我们知道、可以通过在处理器芯片的 HOLD-DCDC 和 HOLDO-LDO 引脚上写入来打开/关闭器件。 但是、我们希望在物理上独立于处理器芯片执行此机制。 目前、我们找到了以下解决方案:
1-将 PB-IN 连接到滑动开关。 保持引脚接地。 将 PB-IN 接地将使器件导通(器件导通期间应保持此状态)、并将此引脚连接到 VSYS 将其关断。
2-在将 PB-IN 连接到按钮后,使用 T 型触发器将触发脉冲转换为高/低信号。 在这种情况下、结果类似于滑动开关的结果。
问题1:长时间保持 PB-IN 处于低电平状态是否会导致问题?
问题2:是否有其他方法可以打开/关闭 PMIC? 例如、PB-IN 和 HOLD 引脚可由子电路处理。
问题3:在充电状态下、处理器不应通电、因为它未连接到人体。 是否有办法阻止处理器上电? 不需要添加另一个开关或按钮。
谢谢
Vahid foroutan