This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65721:如何通过单个按钮或滑动开关打开/关闭 PMIC

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181660/tps65721-how-to-turn-on-off-pmic-by-a-single-push-button-or-slide-switch

器件型号:TPS65721

你好

我们希望在未来的产品中使用 tps65721。 我们的主要目标是为通过可充电锂离子电池供电的可穿戴设备供电。 我们知道、可以通过在处理器芯片的 HOLD-DCDC 和 HOLDO-LDO 引脚上写入来打开/关闭器件。 但是、我们希望在物理上独立于处理器芯片执行此机制。 目前、我们找到了以下解决方案:

1-将 PB-IN 连接到滑动开关。 保持引脚接地。 将 PB-IN 接地将使器件导通(器件导通期间应保持此状态)、并将此引脚连接到 VSYS 将其关断。

2-在将 PB-IN 连接到按钮后,使用 T 型触发器将触发脉冲转换为高/低信号。 在这种情况下、结果类似于滑动开关的结果。

问题1:长时间保持 PB-IN 处于低电平状态是否会导致问题?

问题2:是否有其他方法可以打开/关闭 PMIC? 例如、PB-IN 和 HOLD 引脚可由子电路处理。

问题3:在充电状态下、处理器不应通电、因为它未连接到人体。 是否有办法阻止处理器上电? 不需要添加另一个开关或按钮。

谢谢

Vahid foroutan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vahid、  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 这是一款支持有限的传统器件。 在我们调查您提出的问题时、请预计会延迟回复。 我们将努力在本周结束前提供最新信息。  

    此致、

    Garrett   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vahid、  

     请在下面查看我对您问题的回答:

     A1: 长时间保持 PB-IN 处于低电平状态不会导致问题、并使 PMIC 保持通电。  

     A2:处理器 GPO 可用于控制两个保持引脚(HOLDO1和 HOLD_DCDC1)以将其关闭;并通过拉低 PB-IN 将其打开。  

     A3: 保持 PB 输入为高电平以 防止处理器上电。  

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Phil
    感谢您的快速、友好的回答。
    答案1解决了我的第一个问题。 谢谢你。
    关于答案2、如果可能、我们确实希望在独立于处理器的情况下打开/关闭器件。
    在答案3中、您是否确定即使 在交流模式下、保持 PB_IN 为高电平也会关闭输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vahid、

    请注意、我们在12月22日至1月6日期间提供有限的产品支持。 请预计在2022年12月28日之前回复会延迟。 感谢您的耐心等待!

    此致、

    Ishtiaque Panhwar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vahid、  

     由于这是一款使用了12年的传统器件、因此我们对该器件的支持非常有限。 为了确认答案3、我将订购 EVM 进行测试、然后尽快告知您结果。 测试结果可能在1月6日左右。

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Phil。 请在您获得结果后立即通知我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vahid、

     当然。 我仍在等待 EVM 交付。  

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vahid、

     我今天交付了 EVM。 下面列出了回答您的问题的测试结果:

    1. 如果交流电源存在、则无论 HOLD 和 PB_IN 引脚如何、DCDC1和 LDO1都将被启用。
    2.  当交流电源不存在但 VBAT 存在时、DCDC1和 LDO1的工作方式如下:
      1. 当 PB_IN 引脚下拉时使能。
      2.    当 PB_IN 引脚释放为高电平时、如果它们的保持引脚上拉、则保持启用。
      3. 当 PB_IN 引脚被释放为高电平时、如果它们的保持引脚被下拉、则禁用。

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vahid、

     如果问题得到解决、您可以点击此主题上的"此问题已解决"按钮吗?

    谢谢!

    Phil