This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562201:关于电感器选择

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562201, TPS561201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637994/tps562201-about-inductor-selection

器件型号:TPS562201
主题中讨论的其他器件: TPS561201

您好!

我使用 TPS562201器件制作了一个电路板。
规格如下。
我正在使用数据表中所述的电感器常数。 它为4.7 μ H。
但是、由于电感器纹波电流很大、我们需要更改电感器的值以减少噪声的影响。
数据表中显示了5V 输出电压下的电感器最大值、其值为4.7uH。
我想使用具有以下型号的6.8uH 电感器。
输出电容为30uF。

是否可以使用6.8μF μ H 电感器?

此致、


(规格)
输入电压:12V
输出电压:5V
输出电流:1A

(电感器变化)
SWPA4030S6R8MT:6.8μH 深圳 SUNLORD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能告诉我您希望纹波的值是多少? 您可以根据数据表第13页计算纹波。

    由于您的输出电压较大且电流较小、 我建议使用大于6.8 μ H 的电感器。

    Edwin Zang。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kaji、
    1.如果您想使用6.8uf、您需要检查 SW 波形是否稳定;进行负载瞬态测试时的过冲/下冲性能
    请注意、电感器 IRMS 为1.6A、您可以参阅 TPS561201
    www.ti.com/.../tps561201.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用6.2uH 或6.8uH、大电感器的缺点是环路带将减小、瞬态速率将更慢。

    附件是仿真数据、您可以尝试进行仿真以查看波形。

    谢谢!e2e.ti.com/.../TPS562201.tsc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。
    我感谢信函往来。