This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4H160-Q1:热关断和热摆幅

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/636702/tps4h160-q1-thermal-shutdown-and-thermal-swing

器件型号:TPS4H160-Q1

大家好、

我 对热关断和热摆幅有一些疑问。

第一

数据表中写道、每个通道都会报告热故障。

  每个通道的输出关断或热摆幅也受到控制。

是这样吗?

2

我是否可以终止热摆动函数?

就读取数据表而言、我不这么认为。

3号

如果 无法 停止热摆幅、我们需要进行设计、使其不会进入热摆幅。

我们希望在外部限制电流限制并抑制快速发热。

我想计算  IC 内部功率 FET 的 Δ T、但我怎么 看呢?

或者、我想知道    FET 的 Δ T 变为小于 T (SW)时的电流限制。

4.

电流限制工作之前是否存在延迟?

我担心过热、以便热关断在延迟期间工作。

我们关心浪涌电流、然后我们不希望热摆幅等间歇性操作。

负载电流通常约为500mA、当流动电流超过1A 时、负载基本上是异常的。

 

此致、

Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、答案如下:

    #1 -是的、正确

    #2 -热摆动始终有效、不能被杀

    #3-功率 FET 和内部控制电路之间的热阻不可用。 我可以认为、最接近的是结至外壳(底部)、即2.1C/W FET 到逻辑的温差必须小于60C。 瞬态功率耗散=电流限制 x VDS (漏源电压)。 为了避免热摆幅、功率耗散必须小于60C/21 = 28.6W。 电流限制必须小于28.6W/12V = 2.38A (假设电池电压为12V)。

    #4-电流限制有明显的延迟。 一旦电流达到限值阈值、环路立即运行

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、#4 -我是说电流限制没有明显延迟。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahmoud - San、

    感谢您的支持。

    您的支持对我非常有帮助。

    我假设浪涌电流、因此我认为12V 仅在很短的时间内接受 VDS。

    我们打算在实际电路板上进行检查。

    此致、

    Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yoshida-San、没错。

    此致、Mahmoud