Other Parts Discussed in Thread: TLC6C5912, TLC5940, TLC5947, TLC59283
主题中讨论的其他器件:TLC6C5912、 TLC5947、 TLC59283
尊敬的 LED 驱动器团队:
我收到了客户的新请求、他们 希望使用分立式白光 LED (每个 LED 为20mA)设计显示面板。
将使用矩阵 LED 7 * 24 (行 *列)构建显示屏。
客户的想法是使用 GPIO 和 LED 驱动器从 MCU 驱动7行、以控制24列。
他认为 TLC6C5912和 TLC5940是不错的选择。
TLC5940具有自主功能、需要较少的 MCU 功耗/活动(灰度 PWM 控制)、因此听起来是更好的解决方案。
输入电压= 3.3V 或5V
您为客户应用推荐哪种解决方案? 您可以随意提出替代方案。
此致、
Paul