This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5940:矩阵7*24的 LED 驱动器

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC6C5912, TLC5940, TLC5947, TLC59283

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/636956/tlc5940-led-driver-for-matrix-7-24

器件型号:TLC5940
主题中讨论的其他器件:TLC6C5912TLC5947TLC59283

尊敬的 LED 驱动器团队:

 

我收到了客户的新请求、他们 希望使用分立式白光 LED (每个 LED 为20mA)设计显示面板。

将使用矩阵 LED 7 * 24 (行 *列)构建显示屏。

客户的想法是使用 GPIO 和 LED 驱动器从 MCU 驱动7行、以控制24列。

他认为 TLC6C5912和 TLC5940是不错的选择。

TLC5940具有自主功能、需要较少的 MCU 功耗/活动(灰度 PWM 控制)、因此听起来是更好的解决方案。

输入电压= 3.3V 或5V

 

您为客户应用推荐哪种解决方案? 您可以随意提出替代方案。

 

此致、

Paul

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    由于它是24列、如何使用 TLC5947?

    它是24通道 LED 驱动器、具有4MHz 内部振荡器、更易于使用。

    谢谢。

    此致、

    Kenneth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯尼思、您好!

    您是否认为使用 PWM 集成解决方案(tlc4947)有任何问题、因为至少需要7倍多路复用解决方案?

    如何使用 tlc59283?

    此致、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    如果只使用一个 TLC5947、则需要考虑的问题是刷新率低于4MHz/4096/7=140Hz。

    TLC59283也是多路复用的理想选择、但它没有 PWM 功能。

    谢谢。

    此致、

    Kenneth