Other Parts Discussed in Thread: TPS62150, LMH6518, TPS65131
主题中讨论的其他器件: LMH6518、 TPS65131
您好!
我遇到了 TPS62150转换器 IC 的意外问题。 我已经焊接了两个板、两个板都具有基于此芯片的两个 DC/DC、并且所有四个 IC 都已烧坏、而只有一个板能够正常工作一段时间。 在第一个板上、两个板都根本不能开始工作、而在第二个板上、只有一个可以工作(实际上、暂时来说、表现非常好)。 其中大多数器件只是在输出端具有0V (软启动电容器上具有 VIN)时停止响应、而有人试图工作、但输出了完全无效的波形并导致线圈发出蜂鸣音。 最后一个示例显示了输出短路、即使与电路的其余部分断开连接也是如此。更有趣的是、它仅在焊接到 PCB 上时才会发生短路-在对其进行去焊之后、我无法测量电路板上或芯片上的任何异常情况。 我在 他的位置重新焊接了工作芯片、以检查它是否会持续存在、但该芯片完全停止工作(不显示任何电压或输出短路)。
这些器件已经用手焊接、但是、其他板载 IC 未显示任何类型的损坏(例如 LMH6518、我认为它更容易受到损坏)、因此我不怀疑问题是由 ESD 或过热引起的。 此外、我使用稳压线性电源测试了所有不会产生任何尖峰或过多 HF 纹波的器件。 下面是原理图和布局屏幕截图:
我以前从未遇到过类似的问题、即使是 TPS65131等其他德州直流/直流转换 器也是如此。 您是否有任何建议、这一问题的原因可能是什么? 这些部件是否特别易受 ESD 或热损坏的影响、我应该采取额外的预防措施来处理它们?
此致