This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62150:TPS62150无明显原因发生故障

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62150, LMH6518, TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637144/tps62150-tps62150-is-failing-without-apparent-reason

器件型号:TPS62150
主题中讨论的其他器件: LMH6518TPS65131

您好!

我遇到了 TPS62150转换器 IC 的意外问题。 我已经焊接了两个板、两个板都具有基于此芯片的两个 DC/DC、并且所有四个 IC 都已烧坏、而只有一个板能够正常工作一段时间。 在第一个板上、两个板都根本不能开始工作、而在第二个板上、只有一个可以工作(实际上、暂时来说、表现非常好)。 其中大多数器件只是在输出端具有0V (软启动电容器上具有 VIN)时停止响应、而有人试图工作、但输出了完全无效的波形并导致线圈发出蜂鸣音。 最后一个示例显示了输出短路、即使与电路的其余部分断开连接也是如此。更有趣的是、它仅在焊接到 PCB 上时才会发生短路-在对其进行去焊之后、我无法测量电路板上或芯片上的任何异常情况。 我在 他的位置重新焊接了工作芯片、以检查它是否会持续存在、但该芯片完全停止工作(不显示任何电压或输出短路)。

这些器件已经用手焊接、但是、其他板载 IC 未显示任何类型的损坏(例如 LMH6518、我认为它更容易受到损坏)、因此我不怀疑问题是由 ESD 或过热引起的。 此外、我使用稳压线性电源测试了所有不会产生任何尖峰或过多 HF 纹波的器件。 下面是原理图和布局屏幕截图:

我以前从未遇到过类似的问题、即使是 TPS65131等其他德州直流/直流转换 器也是如此。 您是否有任何建议、这一问题的原因可能是什么? 这些部件是否特别易受 ESD 或热损坏的影响、我应该采取额外的预防措施来处理它们?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否在数据表中查看我们的 PCB 布局建议。
    建议在顶层放置一个 GND 平面、并将输入和输出电容器放置在靠近 IC 的位置、如数据表中的图所示。 另请检查 FB 和 VOS 引脚布线
    此致、
    伊沃

    应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我强烈怀疑这是布局故障、以前我经常笑过直流/直流、经常以更大的频率切换更大的电流、他们从未遇到过任何问题。 老实说,这些是我曾经杀害的第一个直流/直流转换器。 此外、正在工作的 TPS62150没有在示波器上显示任何异常-稳定的电压、小纹波、没有过多的尖峰和开关节点上的振铃。 换用失败的一个后、它失败了、从而消除了 PCB 中制造故障的可能性。 我怀疑这些芯片在焊接过程中会出现故障、与 以下内容类似:https://e2e.ti.com/support/power_management/non-isolated_dcdc/f/196/p/506075/1834887

    我将订购汽车级版本、它们应该更坚固耐用。 如果它们在焊接后仍然存在、我将彻底测量整个转换器是否有任何异常迹象。 不幸的是、在未存活的 TPS 死之前、我没有保存测量结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我同意、手动焊接可能会损坏器件。 (温度曲线、ESD、但更有可能出现焊料短路)。 这从我的最后开始很难检查 如果正确焊接器件、则不会出现任何问题。
    根据我们的经验、许多故障与 PCB 上寄生效应引起的过压尖峰有关。 因此、我们建议遵循我们的布局建议。
    此致、
    伊沃
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、感谢大家的回答
    我将尝试使用新 IC 并分享结果。 如果它们正常工作、我将进行任何必要的测量。

    此致