This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:降低输出电压纹波电压的方法

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481, PMP20183

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/636393/lm3481-method-for-reducing-ripple-voltage-of-output-voltage

器件型号:LM3481
主题中讨论的其他器件: PMP20183

您好!

我正在评估 LM3481器件。
我基于 PMP20183的电路制作了一个电路板。
我将连接我的电路。 这些器件的常数几乎与 PMP20183相同。
我测量了输出电压并确认了纹波电压。 它处于空载状态。
可以测量约400mVp-p 的纹波。

我想降低输出电压的纹波电压。 假设它大约为100mVp-p
尽管工作频率约为100kHz、但已确认纹波电压可通过将其更改为约200kHz 来降低。
是否有任何其他方法可以降低输出电压的纹波电压?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Kaji

     您可以添加一个大输出电容器以减少输出纹波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    我了解到、由于输出电容为4.7uF、因此可以通过增大该电容的容量来降低纹波电压。
    然而、这个电路将输出电压提升3倍。 我不知道使用此类电路可以增加多少输出电容器容量。
    如果您建议您可以从4.7 μ F 增加多少容量、我们将不胜感激。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kaji、

    我是否探测过标有 VOUT 的节点上的电压? 这将更好地了解存在的输出纹波量。 还请确保使用示波器探针上的短接地导线测量输出纹波。 这将有助于减少可能影响测量的任何假振铃。

    增加铁氧体磁珠输出侧的0.1uF 电容器也会有所帮助。 请尝试将输出电容加倍。

    谢谢、

    Garrett