Other Parts Discussed in Thread: BQ76930
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76930 您好!
我怀疑:为什么这里有一个二极管,那里有一个电阻 RF ? 我认为 RF 和 CF 是冗余的。
您能解释一下为什么 RF 连接到 PACK+(BAT+)
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Laker:
RF 和 CF 是 IC BAT 电源引脚的电源滤波器组件。 这些是为 IC 提供稳定电压和电源所必需的。 请参阅 bq76930数据表的第9节。 线圈中的二极管是为了避免瞬态期间出现损坏情况。 请参阅应用手册 bq769x0系列10大设计注意事项 图20。 如果移除射频、电源电流将在 VC10负载期间流经二极管、并改变为该电池测量的电压。 请注意、VC5X 电源引脚还需要射频和 CF 滤波器组件才能正常运行。