This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:BQ76930:为什么射频连接到 BAT+

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637274/bq76930-bq76930-why-rf-is-connected-to-bat

器件型号:BQ76930

您好!

我怀疑:为什么这里有一个二极管,那里有一个电阻 RF ? 我认为 RF 和 CF 是冗余的。

您能解释一下为什么 RF 连接到 PACK+(BAT+)

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Laker:

    RF 和 CF 是 IC BAT 电源引脚的电源滤波器组件。  这些是为 IC 提供稳定电压和电源所必需的。  请参阅 bq76930数据表的第9节。  线圈中的二极管是为了避免瞬态期间出现损坏情况。  请参阅应用手册 bq769x0系列10大设计注意事项  图20。  如果移除射频、电源电流将在 VC10负载期间流经二极管、并改变为该电池测量的电压。  请注意、VC5X 电源引脚还需要射频和 CF 滤波器组件才能正常运行。