Other Parts Discussed in Thread: TPS56C215
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS56C215 您好!
下面是有关 TPS56C215的一些问题。
我们感应平均电流的负载瞬态。 一次感应电流的时间有多少次、以避免负载瞬态发生误差?
2.在11.5A 连续电流下运行有任何问题
3. 电流限制(低侧负极) 4A。 要测量该电感电流的哪个时序? 谢谢你。
BR
Patrick