This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C215:技术问题

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56C215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637245/tps56c215-technical-question

器件型号:TPS56C215

您好!

      下面是有关 TPS56C215的一些问题。  

我们感应平均电流的负载瞬态。 一次感应电流的时间有多少次、以避免负载瞬态发生误差?  

2.在11.5A 连续电流下运行有任何问题

3. 电流限制(低侧负极) 4A。 要测量该电感电流的哪个时序? 谢谢你。  

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电流感应是逐周期的
    该部件可以在12A/14A 下工作。 11.4A 没问题。
    电流限制(低侧负极)主要发生在具有快速下降压摆率的负载瞬态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vental、


    感谢你的答复。 我能否知道逐周期检测电流的时间?

    BR
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它取决于您的频率。 time=1/频率