This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61258:YMS 的标记解码

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61258

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/636879/tps61258-marking-decode-for-yms

器件型号:TPS61258

尊敬的 TI 专家:

我的客户检查  了1个 TPS61258样片的标记、发现 YMS 为"221"。 您能帮您建议如何对其进行解码吗? "22"是指哪一年和哪一个月? "1"表示哪家组装工厂? 规则如何工作? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    22表示2012-02
    我是说 Clark
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Helen:
    非常感谢您的支持。 那么、规则是该年= 2010+Y;月= M?
    克拉克是菲律宾的工厂吗? 您能帮您列出其他工厂的代码吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要花一些时间咨询相关人员!

    您是 TI 员工吗? 您为什么要 了解这些信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Helen:

    我来自我很讨厌的人。 我的客户需要 临时从市场购买一些 TPS6125x、因为 TPS6125x 的使用时间无法满足他们 的计划。 因此、他们需要此信息来验证生产信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 应用工程师
    Y 组装年份的最后一位数字(例如0 = 2000、1 = 2001)
    m 组装月份:(1=Jan、2=二月、3=Mar、4=APR、5=May、 6=Jun、7=Jul、8=Aug.9、A=OCT、 B=Nov, C=Dec)

    有关制造商位置等其他信息、请咨询 TI 销售团队。 此论坛仅解决技术问题。

    我将关闭帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Helen:
    明白了、非常感谢您的支持。