Other Parts Discussed in Thread: TPS5401, TPS61175, TPS55330
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS55330 主题中讨论的其他器件:TPS5401、 TPS61175、
你好
我的客户正在寻找具有 SYNC 引脚的升压转换器。
6V 输入~ 15V/100mA 输出。
这适用于2018财年的录音机产品 、 SYNC 引脚的原因是消除了 AM 干扰。
他还打算将 TPS5401 (具有 SYNC 引脚)用于降压。
我找到了 TPS55330或 TPS61175作为候选器件、但两者都具有较大的开关电流、且网络价格为1.8美元。
您是否会 告知 其他 单价较低的产品?
此致