This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55330:正在寻找具有 SYNC 引脚的升压转换器

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS5401, TPS61175, TPS55330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637225/tps55330-looking-for-boost-converter-which-has-sync-pin

器件型号:TPS55330
主题中讨论的其他器件:TPS5401TPS61175

 

你好

 

我的客户正在寻找具有 SYNC 引脚的升压转换器。

6V 输入~ 15V/100mA 输出。

这适用于2018财年的录音机产品 、 SYNC 引脚的原因是消除了 AM 干扰。

他还打算将 TPS5401 (具有 SYNC 引脚)用于降压。

 

我找到了 TPS55330或 TPS61175作为候选器件、但两者都具有较大的开关电流、且网络价格为1.8美元。

 您是否会 告知 其他 单价较低的产品?

 

此致

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的应用程序中的卷是多少?  因为当音量较高时、这两个解码器非常便宜。