This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90240:正在将 GPIO 引脚设置为开漏?

Guru**** 2409930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637007/ucd90240-setting-gpio-pins-to-open-drain

器件型号:UCD90240

在 Fusion Digital Power Designer 中使用此芯片时、我无法将 GPIO 引脚(GPIO1-24)设置为开漏配置。 我连接的大多数器件都是1.8V IO、因此漏极开路与上拉电阻最适合我的应用。 程序一侧的注释告诉我可以执行此操作、但我看不到如何操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您拍摄的快照来自 GPI (通用输入)的配置、GPI 是一个输入。 但开漏是器件的输出功能。 如果您单击 Logic Controlled GPO、您将看到开漏选项。

    GUI 中的侧注是所有 IO 的一般注释、但当 IO 用作系统的输入时、它确实适用。

    希望这能消除您的疑虑。

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在命令控制 GPO 选项下、我无法像配置通用输入那样配置输出。 这是否意味着 GPIO 引脚不能配置为开漏、只有 LGPO 引脚可以?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    逻辑 GPO 和使能信号可配置为开漏、但不能配置为命令控制的 GPO。
    请参阅 www.ti.com/.../slvub51
    此致
    Yihe