请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD90240 在 Fusion Digital Power Designer 中使用此芯片时、我无法将 GPIO 引脚(GPIO1-24)设置为开漏配置。 我连接的大多数器件都是1.8V IO、因此漏极开路与上拉电阻最适合我的应用。 程序一侧的注释告诉我可以执行此操作、但我看不到如何操作。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在 Fusion Digital Power Designer 中使用此芯片时、我无法将 GPIO 引脚(GPIO1-24)设置为开漏配置。 我连接的大多数器件都是1.8V IO、因此漏极开路与上拉电阻最适合我的应用。 程序一侧的注释告诉我可以执行此操作、但我看不到如何操作。