This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54339:输出电压和 VFB 引脚电压低于预期值

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/636579/tps54339-the-voltage-of-the-output-and-vfb-pin-is-lower-than-expected

器件型号:TPS54339

您好!

下面是我的原理图:

输入电压为12V、预期输出为3.3V。 但现在 、我从 输出端获得大约1.5V 的电压、  从 VFB 引脚获得0.35V 的电压。 另一个电路板的输出电压为1.6V、VFB 引脚电压为0.375V。

非常感谢您的任何建议。

此致、

周英才

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yingcai、

    如果两个电路板显示几乎相同的行为、则可能是运行不稳定。

    1. 检查 SW 波形是否稳定?

    2.输出电压纹波值?

    3、原理图元件值还可以。 向我展示要检查的布局

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:
    对于 DCAP2控制模式,陶瓷电容器更好。 铝盖具有较大的 ESR、这将影响环路稳定性。
    因此、将电容器更改为陶瓷电容器、并使用 WEBENCH 仔细检查您的组件值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    感谢你的帮助。

    问题已经解决、是由 C26焊接不良导致的。