请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54339 您好!
下面是我的原理图:
输入电压为12V、预期输出为3.3V。 但现在 、我从 输出端获得大约1.5V 的电压、 从 VFB 引脚获得0.35V 的电压。 另一个电路板的输出电压为1.6V、VFB 引脚电压为0.375V。
非常感谢您的任何建议。
此致、
周英才
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
下面是我的原理图:
输入电压为12V、预期输出为3.3V。 但现在 、我从 输出端获得大约1.5V 的电压、 从 VFB 引脚获得0.35V 的电压。 另一个电路板的输出电压为1.6V、VFB 引脚电压为0.375V。
非常感谢您的任何建议。
此致、
周英才