Other Parts Discussed in Thread: LM26480, LM26484, LP873222-Q1, LP873220-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM26480 主题中讨论的其他器件: LM26484、 LP873222-Q1、 LP873220-Q1
您好!
LM26480看起来几乎是我的应用的完美选择、但电源轨1上的1.5A 有点小。 否则,电源轨2上的1.5A 和电流为300mA 的两个 LDO 是理想的(及其电压范围)。
目录中是否有类似 LM26480但在电源轨1上具有更大电流的器件? 请指出您最接近的匹配项。 此外、我喜欢低成本和分立式使能信号、但如果需要、我可以使用 I2C。
此外,是否有办法在电源轨1上加油并使其具有1.8A 电流,在电源轨2上有1.2A 电流(两个降压转换器的电流仍为3.0A)?
谢谢、
Bob