This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM26480:就像 LM26480一样、但两个电压轨之一上的电流为2A?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM26480, LM26484, LP873222-Q1, LP873220-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/636567/lm26480-just-like-the-lm26480-but-2a-on-one-of-the-two-rails

器件型号:LM26480
主题中讨论的其他器件: LM26484LP873222-Q1LP873220-Q1

您好!

LM26480看起来几乎是我的应用的完美选择、但电源轨1上的1.5A 有点小。  否则,电源轨2上的1.5A 和电流为300mA 的两个 LDO 是理想的(及其电压范围)。  

目录中是否有类似 LM26480但在电源轨1上具有更大电流的器件?  请指出您最接近的匹配项。  此外、我喜欢低成本和分立式使能信号、但如果需要、我可以使用 I2C。  

此外,是否有办法在电源轨1上加油并使其具有1.8A 电流,在电源轨2上有1.2A 电流(两个降压转换器的电流仍为3.0A)?  

谢谢、

Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    从技术上讲、额定电流受最大2.4A 的开关电流限制的限制、因此根据具体条件和您需要1.8A 的频率、可能仍然可行。 我们在同一系列中没有只增加降压电流的器件。 例如、LM26484具有两个2A 降压转换器、但具有一个 LDO 控制器。

    LP87322是一款全新的类似器件、可在启用稳压器之前通过 i2c 进行重新配置。 如果使能端意外置位、则需要考虑默认设置。

    此致、
    Rick S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Rick。

    LP87322看起来是一款不错的器件、可能可以满足我的需求。

    通过在 TI 网站上搜索、我找到了 LP87322B/D/E/F-Q1和 LP873222-Q1。

    我的应用是消费类产品。 是否有非汽车器件?

    此系列中是否有成本最低且可用性最佳的特定器件?

    再次感谢、

    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    我不确定、但我找到了一位更熟悉这些器件并可能能够进行评论的工程师。

    此致、
    Rick S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    由于每个版本之间的差异只是 OTP 编程、因此每个版本的成本和可用性都是相同的。

    目前没有 LP8732非汽车器件、但我们计划在明年年初推出 LP873220-Q1版本的非汽车版本。 我希望它在2018年第1季度发布。

    此致、
    Karl