This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24297:在无电池且无 I2C 控制的情况下询问 BQ24297 BQ24297、插入 VBUS 时、Vsystem 电压上升时间是多少

Guru**** 2522660 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24297, BQ24296

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/636308/bq24297-ask-bq24297-in-the-absence-of-battery-and-no-i2c-control-bq24297-when-inserted-vbus-vsystem-voltage-rise-time-is-how-much

器件型号:BQ24297
主题中讨论的其他器件: BQ24296

询问 BQ24297在无电池且无 I2C 控制的情况下、BQ24297插入 VBUS 后、Vsystem 电压上升时间是多少? I 测量值为820ms、这一次有点长)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、Allan、

    bq24297具有 D+D-检测功能、可导致此类延迟。 D+D-检测可根据 BC1.2在0.3和1s 之间进行(1s 是数据接触检测的超时)。 我们只等待0.5s。

    现在、当插入 VBUS 时、REGN 通常需要~220ms 的时间才能开启。 在运行输入源鉴定以确保电源能够提供足够的电源之后、我们运行 D+D-检测以确定输入电流能力。 总的来说、~820ms 对于这个特性集来说是合理的。 为了缩短系统斜坡时间、您可以考虑使用此充电器的 bq24296 (非 D+/D-版本)。 您可能还会发现、不同类型的输入源(例如 USB-SDP、USB-CDP 等)的时间要快得多。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    时间会缩短至多少、我在数据表中看不到相关信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Allan、

    遗憾的是、我们没有这方面的时序数据。 它可以是可变的、具体取决于所建立的连接的强度以及端口类型。 对于接触检测效果不是很好的情况、我们会等待0.5s、以确保连接了 USB 端口。

    此致、

    Joel H