This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3033:在外部添加额外的电流驱动能力

Guru**** 2510725 points
Other Parts Discussed in Thread: REF30, OPA310, LMV861, TLV341

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184128/ref3033-adding-extra-current-drive-capability-externally

器件型号:REF3033
主题中讨论的其他器件: OPA310LMV861TLV341

您好!

是否有办法通过添加外部晶体管来增加电流驱动? 如果是、请推荐该电路

2.是否有任何与在较小封装中增加电流驱动相似的替代器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    • 您可以使用低噪声精密缓冲器(其中偏移图腾柱漂移较低)缓冲器(运算放大器)来提高驱动强度。  
    • 我们已发布 nano IQ 参考 设计 REF35 采用 SOT23封装、与 REF30引脚兼容。 您可以将其与缓冲器结合使用。  

    重新分级

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就在同一页上、我所期望的是这个。

    我的要求:我在 电路板中添加了新的电路和新的控制器。 REF3033的额定输出电流为25mA、因此我想通过添加外部电路来增大它。 有办法这样做吗? 如果是、请指导电路。

    您的建议是使用缓冲器、 您能指导我了解一下可以让我了解一些情况的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

     您可以查看 OPAx310 器件。 它具有150mA 的驱动能力、并且具有良好的偏移温度漂移和噪声。 请将其添加到同相缓冲器配置中、这应该起作用。  

    此致

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否提出了类似的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    这将起作用。  

    此致

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、明白了。

    几个问题:

    1.我是否需要在运算放大器的输入端子上添加任何电阻器?

    2.  

    这种说法意味着什么? 我的电路具有大容量电容。

    此外、由于 REF3033不会灌入电流、它是否会对来自 OPA 的偏置电流产生任何影响、所以我只想说一句荒谬的说法、因为它只是在我的脑海中、我们是否必须关注这个领域?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下配置应该起作用  

    在这里、您可以添加大约10-20欧姆的 Riso、以实现 负载电容的稳定性。   

    • 由于该引脚为高阻态、因此不会有任何偏置电流通过同相引脚。  

    此致  

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3v3_5F00_supply.TSC

    1.如何在上述文件中添加脉冲电流负载(以模拟微控制器响应)。

    如何检查输出的响应以查看过冲以及其他内容、我是说 要运行什么分析? 请进行简要说明并将其绘制在上面的仿真文件中

    请指导...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您可以添加一个带有电感器的电阻器(基于您的负载条件)、并提供 0至3.3V 的脉冲。 这将告诉您器件的行为-  

    此致  

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.您好吗、 您能在随附的仿真文件中帮助我处理瞬态响应。 请设置时间和分析、以便我可以观察到。

    e2e.ti.com/.../3v3_5F00_supply-_2D00_-autosave-23_2D00_01_2D00_06-01_5F00_02.TSC

    OPA310似乎不能在任何地方使用。

    2.您可以建议使用等效运算放大器还是更好的可用运算放大器吗?

    此外、我是否可以使用  LMV861MG/NOPB?  影响是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    这是你的文件。  

    e2e.ti.com/.../REF3033_2900_.TSC

    10欧姆串联 电阻可以在输出中提供巨大的摆幅。  

    我正在将其转移到放大器论坛,他们会建议您正确使用运算放大器。  

    您好、放大器专家  

    我们需要一个缓冲器、该缓冲器可支持高达100mA 的负载摆幅、电容为50uF、精度高。 您能不能建议使用一些运算放大器。  

    此致  

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammed、

    我在 TI.com 上看到、我们确实有大量 OPA310库存。 您正在浏览 TI.com 吗?  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的外包合作伙伴从 Mouser / Digi 密钥购买产品。  

    问题:

    根据 Trailokya 的上述博文、 我们 需要一个缓冲器、该缓冲器 可以支持高达100mA 的负载摆幅、电容为50uF、精度高。 那么、是否有一个器件可以执行 此要求或建议 OPA 本身将执行此项工作

    2. 此外,如果您建议替代零件,建议可以    通过 mouser/Digi  键采购的零件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammed、

    虽然我会继续推荐在储备时使用 OPA310、因为它是最新的并且具有最佳规格、 但我认为 TLV341是一个很好的替代方案、尽管它刚好在100mA 要求的边缘。 LMV861可能是此应用的另一个良好选择、并且具有比 TLV341更大的输出电流裕度。  

    此致、  

    Robert Clifton