This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
您可以查看 OPAx310 器件。 它具有150mA 的驱动能力、并且具有良好的偏移温度漂移和噪声。 请将其添加到同相缓冲器配置中、这应该起作用。
此致
Trailokya
您是否提出了类似的建议?
你(们)好
这将起作用。
此致
Trailokya
好的、明白了。
几个问题:
1.我是否需要在运算放大器的输入端子上添加任何电阻器?
2.
这种说法意味着什么? 我的电路具有大容量电容。
此外、由于 REF3033不会灌入电流、它是否会对来自 OPA 的偏置电流产生任何影响、所以我只想说一句荒谬的说法、因为它只是在我的脑海中、我们是否必须关注这个领域?
以下配置应该起作用
在这里、您可以添加大约10-20欧姆的 Riso、以实现 负载电容的稳定性。
此致
Trailokya
e2e.ti.com/.../3v3_5F00_supply.TSC
1.如何在上述文件中添加脉冲电流负载(以模拟微控制器响应)。
如何检查输出的响应以查看过冲以及其他内容、我是说 要运行什么分析? 请进行简要说明并将其绘制在上面的仿真文件中
请指导...
你(们)好
您可以添加一个带有电感器的电阻器(基于您的负载条件)、并提供 0至3.3V 的脉冲。 这将告诉您器件的行为-
此致
Trailokya
1.您好吗、 您能在随附的仿真文件中帮助我处理瞬态响应。 请设置时间和分析、以便我可以观察到。
e2e.ti.com/.../3v3_5F00_supply-_2D00_-autosave-23_2D00_01_2D00_06-01_5F00_02.TSC
OPA310似乎不能在任何地方使用。
2.您可以建议使用等效运算放大器还是更好的可用运算放大器吗?
此外、我是否可以使用 LMV861MG/NOPB? 影响是什么
你(们)好
这是你的文件。
e2e.ti.com/.../REF3033_2900_.TSC
10欧姆串联 电阻可以在输出中提供巨大的摆幅。
我正在将其转移到放大器论坛,他们会建议您正确使用运算放大器。
您好、放大器专家
我们需要一个缓冲器、该缓冲器可支持高达100mA 的负载摆幅、电容为50uF、精度高。 您能不能建议使用一些运算放大器。
此致
Trailokya
您好、Mohammed、
我在 TI.com 上看到、我们确实有大量 OPA310库存。 您正在浏览 TI.com 吗?
此致、
Robert Clifton
我们的外包合作伙伴从 Mouser / Digi 密钥购买产品。
问题:
根据 Trailokya 的上述博文、 我们 需要一个缓冲器、该缓冲器 可以支持高达100mA 的负载摆幅、电容为50uF、精度高。 那么、是否有一个器件可以执行 此要求或建议 OPA 本身将执行此项工作
2. 此外,如果您建议替代零件,建议可以 通过 mouser/Digi 键采购的零件。
您好、Mohammed、
虽然我会继续推荐在储备时使用 OPA310、因为它是最新的并且具有最佳规格、 但我认为 TLV341是一个很好的替代方案、尽管它刚好在100mA 要求的边缘。 LMV861可能是此应用的另一个良好选择、并且具有比 TLV341更大的输出电流裕度。
此致、
Robert Clifton