This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82695:低输出电压、怀疑 BGA 焊球空洞区域出现故障、未通过规格

Guru**** 2529020 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82695

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185031/tps82695-low-output-voltage-suspect-bga-ball-void-area-fail-the-specs

器件型号:TPS82695

您好!

器件: TPS82695SIPR

出现问题:客户在将该器件与 TOSA 一起使用时遇到该器件的0.5V 低输出电压。

怀疑 BGA 焊球空隙面积过大。

问题:

是否可以确认此 USIP 器件的 TI BGA 焊球空洞接受级别(%)? TPS82695SIPR

TI 在确定 BGA 焊球空洞(5%)验收时参考了什么 IPC 或 JEDEC 标准/修订版或分类? TI 在 BGA 焊球空洞(%)上的内部验收标准是什么?

BGA 焊球空洞(>20%)是否会影响此器件的电气性能? 客户对 BGA 焊球进行 X 射线检查,发现 BGA 焊球空隙大于20%

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    您能附加这些空隙的一些图片吗? 较低的输出电压也可能是由于过载情况造成的。 客户能否直接测量集成输出电容器上的输出电压? 如果在电容器上测量到较低的电压、这将表示输出电源轨上存在过载/短路情况、而不是 BGA 焊球空隙的问题。  

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:  

    感谢您的反馈。  

    电气探测

    沿 TOSA 电源连接进行的阻抗探测显示了典型读数。 然而、在 TOSA 2.5V 电源上测得的0.5V 的异常低电压。 然后、低电压被跟踪到电压稳压器的输出。

    执行 X 射线成像

    客户如下图所示测量了 BGA 焊球空隙。

    执行 X 射线测试以计算 USIP BGA 焊球的空值百分比。

    我想问客户、他们是否直接从集成输出电容器测量输出电压。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您发送图像。 看一下空隙的数量 ,我觉得这些空隙不会导致2V 的压降,前提是客户消耗的最大负载为0.5A。 客户还可以尝试测量其电路板上的2.5V 电源轨与 TPS82695上的集成输出电容器之间的电阻。 如果客户发现电阻为4欧姆或更高、则可能是因为存在空隙。

    此致、

    瓦伦