您好!
器件: TPS82695SIPR
出现问题:客户在将该器件与 TOSA 一起使用时遇到该器件的0.5V 低输出电压。
怀疑 BGA 焊球空隙面积过大。
问题:
是否可以确认此 USIP 器件的 TI BGA 焊球空洞接受级别(%)? TPS82695SIPR
TI 在确定 BGA 焊球空洞(5%)验收时参考了什么 IPC 或 JEDEC 标准/修订版或分类? TI 在 BGA 焊球空洞(%)上的内部验收标准是什么?
BGA 焊球空洞(>20%)是否会影响此器件的电气性能? 客户对 BGA 焊球进行 X 射线检查,发现 BGA 焊球空隙大于20%