主题中讨论的其他器件: BQ24002
你好!
我们现在使用的是 BQ24002PWP IC。 但我们正在尝试使用 BQ24008PWP 对其进行更改。 我们对这2个 IC 使用完全相同的电路。 我们有2个 LED、一个用于电源、一个用于状态。 电源指示灯在电源打开时工作、而不是在连接或未连接电池的情况下工作。 状态 LED 在连接电池后工作、直至电池充电、然后状态 LED 熄灭。 该电路通常与 BQ24002一起工作、我们对此没有任何问题。 但是、当我连接 BQ24008而不是 BQ24002时、在连接到电池之前状态 LED 工作。 我们希望使用2个 LED、如 BQ24008上的 BQ24002应用信息。 但我们无法找到如何导入它。
请 保持联系。
谢谢你。