This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24008:STATUS1 LED 工作正常、但 STATUS2 LED 不工作。

Guru**** 2514405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24008, BQ24002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180900/bq24008-status1-led-is-working-but-status2-led-is-not-working-as-aspected

器件型号:BQ24008
主题中讨论的其他器件: BQ24002

你好!

我们现在使用的是 BQ24002PWP IC。 但我们正在尝试使用 BQ24008PWP 对其进行更改。 我们对这2个 IC 使用完全相同的电路。 我们有2个 LED、一个用于电源、一个用于状态。 电源指示灯在电源打开时工作、而不是在连接或未连接电池的情况下工作。 状态 LED 在连接电池后工作、直至电池充电、然后状态 LED 熄灭。 该电路通常与 BQ24002一起工作、我们对此没有任何问题。 但是、当我连接 BQ24008而不是 BQ24002时、在连接到电池之前状态 LED 工作。 我们希望使用2个 LED、如 BQ24008上的 BQ24002应用信息。 但我们无法找到如何导入它。

请 保持联系。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您是否有要与 BQ24002搭配使用并与 BQ24008重复使用的当前 LED 配置原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您可以在写作下方看到我们的原理图。

    我想详细介绍一下项目。 我们使用 J2和 J5连接 LED、其中一个为绿色、另一个为红色。 红色 LED、用于查看电池何时充电。 连接电池之前和电池充电后、红色 LED 熄灭。 电源接口的绿色 LED、用于查看充电器是否已连接电源。

    R4 = 10kΩ Ω

    R5 = 10.97kΩ Ω => kΩ 使用2个串联电阻器、如=> R5 =(10.k Ω+ 0.47kΩ Ω)

    在数据表中、CR 引脚值与此类似、

    CR 最小值= 2.816V  典型值= 2.85V  最大值= 2.88V

    在数据表中、APG/THM 引脚值与此类似、

    APG/THM 最小值= 1.48V  典型值= 1.498V  最大值= 1.515V

    我们测量的 CR 和 APG/THM 结果与此类似、

    CR -> 2.851V

    APG/THM -> 1.49V

    该原理图适用于 BQ24002。 我们希望在不使用 BQ24002的情况下完全保留该原理图。 我们需要使用 此原理图将 BQ24002更改为 BQ24008。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您提供原理图。

    BQ24002将只对 STAT1/2使用开漏晶体管、下拉电阻。  而 BQ24008具有上拉/下拉晶体管配置。   

    BQ24008的额外上拉可能会导致问题。   

    检查导致问题的 STAT 引脚的 BQ24008输出。  是否在故障条件下以1Hz 的速率切换?

    您是否可以选择更改电路、添加外部 MOSFET?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不使用 STAT1和 STAT2作为 PWM。 但我使用示波器进行了测量、因此存在干净的直流电。

    我不明白为什么要使用 MOSFET? 我们已经在没有 BQ24002的情况下使用了它们、它可以正常工作。

    -我想确保我们可以将 stat1和 stat2与不同的 LED 配合使用、对吗? 因为我们需要一个 LED 来了解电源是否已打开、而其他 LED 用于电池充电。 我们需要2个 LED。 我们不想使用双色或等效产品。

    -根据数据表、我们应该使用不同的 LED 来设置 stat1和 stat2。 但如何呢? 您能描述还是绘制它吗?  因为数据表中没有有关它的示例。

    我将尝试将其描述为可视化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我尝试了一些应用程序来消除想法。

    -当电池连接 BQ24002像这样测量时、

    STAT1 (V)=0.251              电源指示灯(V)=1.930

    STAT2 (V)=1.278               状态 LED (V)=2.019

    -当电池未连接时、BQ24002的测量 结果与此类似、

    STAT1 (V)=0.216               电源指示灯(V)=1.929

    STAT2 (V)=0                  状态 LED (V)=5.00

    -当电池连接 BQ24008进行 类似测量时、

    STAT1 (V)=0.257               电源指示灯(V)=1.950

    STAT2 (V)=4.926               状态 LED (V)=1.998

    -当电池未连接时、BQ24008 测量 结果与此类似、

    STAT1 (V)=0.22               电源指示灯(V)=1.949

    STAT2 (V)=4.927               状态 LED (V)=1.965

     

    如果我理解正确、BQ24002中的状态1和 STAT2将开漏作为默认工作。 此外、BQ24008的 STAT1默认工作为开漏、但 BQ24008的 STAT2不像开漏默认工作。 那么、如果可以的话、如何将 STAT2设置为开漏呢? 我还在探索...

    从现在开始、谢谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anil:

    我不知道已经有一个活动线程。 为防止条例草案与我之间出现重复的答案,请让我在这里回答。 我将关闭另一个。

    我上拉了一个原理图、它显示了以下内容:

    我相信您的原理图是好的。 您能否为 STAT2引脚、STAT1引脚和电池电压提供波形?

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我测量了您的回答。
    结果如 tihs、

    在未连接电池时使用万用表测量、
    STAT1 = 255mV
    STAT2 = 4.81V

    在未连接电池时使用示波器进行测量、
    STAT1 = 120mV
    STAT2 = 3.92V

    在连接电池时使用万用表测量、
    STAT1 = 225mV
    STAT2 = 4.82V

    在连接电池时使用示波器进行测量、
    STAT1 = 136mV
    STAT2 = 3.92V

    万用表中的蓄电池电压
    4.087V

    示波器中的电池电压
    4.08V (类似于直线/纯直流)


    此外、我已经检查了 SLUU083和 SLU113。
    示波器结果是屏幕上的纯净直流电。

    现在、我尝试使用 TMR_SEL 的6小时表、因为电池充电后、电路未切断。 (幸运的是、电池组上有一些 BMS。)

    那么问题1 -自动切割不起作用/为什么? /如何解决?   2- LED2仍然无法正常工作。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anil:

    很高兴听到您已经检查了这两个文档。

    如果定时器没有停止、则可能会发生故障。 我确实看到 Bill 询问了 APG/THERM 电压、它接近阈值上限。 电池充电电流是否也干净? 您能否提供该波形?

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我仍使用 R4作为10k、但将 R5更改为10.97k (10.5+0.47k)。 我写了它。
    使用万用表 APG/THM 测量时的电压为1.491V。
    我认为它不够接近、不足以成为一个问题。 随便来说,它的性价比很高。

    万用表测量结果

    APG/THM - 1.491V
    CR - 2.855V
    STAT1 - 0.255V
    STAT2 - 4.917V
    输出- 4.119V

    示波器测量结果

    APG/THM - 1.42-1.46-1.52 (ΔV =0.04)
    ΔV - 2.82-2.86-2.88 (Δ L=0.04)
    STAT1 - 0.252
    STAT2 - 4.9V
    输出- 4.2V

    此外、该电路也可用作 BQ24002充电器的电路。
    因此、BQ24002和 BQ24008的值是相同的。
    APG/THM 似乎有问题、但我只需使用 BQ24002并使用 BQ24008进行更改。
    那么、它不能工作吗?

    我尝试了11250欧姆电阻器、但结果相同。

    此外、我还将添加示波器屏幕、使用 R4=10k、R5=10.97k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    我有不同的结果、但 我只见过一次5分钟。 如果互联网允许、我将尝试发送视频。 我认为这是 PWM、我现在应该怎么做?

     e2e.ti.com/.../VID_5F00_20230106_5F00_094221.mp4

    e2e.ti.com/.../VID_5F00_20230106_5F00_093815.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anil:

    您能分享什么是波形吗? 什么是 CH1?

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    方波 是 STAT1引脚波形。 其他未连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anil:

    这一点很像 BQ24007的行为。 您能否确认器件上的 IC 标记?

    此致、

    Anthony Pham