This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:如何为 BQ34110将电池从默认状态更新为铅酸

Guru**** 2602775 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, BQSTUDIO, GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184703/bq34110-how-to-update-battery-from-default-to-lead-acid-for-bq34110

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOGPCCEDV

尊敬的产品线:
这是客户提出的另一个问题。
BQ34110的默认配置是1S 锂离子电池。 但客户是铅酸电池。 基本信息如下所示。
蓄电池:铅酸
串行/并行:4S2P。
容量:18Ah。
全电压:55V。
最大充电电流:3.3A。
客户问题:如何将电池从锂离子更新为铅酸? 需要更新哪个寄存器? TI 是否有任何文档或用户指南供参考?
非常感谢您的支持!

Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是来自 e2e 上其他线程的 Excel 电子表格的链接、该链接可能有助于 e2e.ti.com/.../7041.bq34110_5F00_dataflash_5F00_notes_5F00_rev03_5F00_20181002.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    随附的电子表格可能会有所帮助。 在第一个选项卡中、您可以输入有关电池的信息(电池化学成分、电池数量等)、然后在第二个选项卡上、它将以蓝色计算建议的启动设置。 第3个选项卡可复制到文本文件中、以用作将其导入到 BQStudio 中的 gg 文件。

    e2e.ti.com/.../1602.bq34110_5F00_dataflash_5F00_notes_5F00_rev03_5F00_20181002.xlsx

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt

    感谢您的支持! 客户仍有问题、如下所示。 请再次提供支持? 谢谢。

    "但现在我遇到了一个有关更新电池化学类型的非常具体的问题。

     我知道,如果进入校准模式,我们可以更新 bq34110的 DataFlash。 如果我的理解正确、则必须将电池化学类型存储在 DataFlash 中的某个位置。

     浏览技术参考手册中描述的整个 DataFlash 内容后,我没有找到与电池化学类型相关联的寄存器。

     实际上,生成的.gg.csv 文件包含与 DataFlash 布局完全匹配的信息。

      您能否直接指出我在 DF 中必须更新的位置?"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill

      在 gg 文件中没有用于标识化学类型的单个位或字节设置、Excel 文件说明了与化学类型相关的分布式参数如何受到化学类型的影响、您可以使用"34110_DataFlash.gg"工作表中 K 列中标记为蓝色的单元格、 最后的输出表"bqStudio 的输出"只是引用了"34110_DataFlash.gg"表中 colunm k 中的单元格

      对于 Nixx 化学电池的充电终止方法有一些设置、但如果 "NiMH _CHG_EN"、"Ni_DT"、"Ni_DV"位全部为0、则这些设置不会生效

      请注意、Excel 文件是一个示例、说明如何根据特定化学类型的典型值设置 DataFlash、客户仍需要检查电池供应商的实际规格与 Excel 文件中使用的数据之间的差异。 并进行相应的更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Steven

    客户提出的另一个问题:

    "我能否得出结论、bqStudio 是针对我的特定用途更新配置的唯一方法?"  

    我认为 Bqstudio 是客户更新配置以用于特定用途的最佳方式。 但是、客户还可以通过与外部 MCU 的 IIC 接口在理论上更新配置文件。 但这需要客户非常熟悉电池。 我是对的吗? 谢谢。

    此致、

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      bqStudio 不是更改 DataFlash 中配置的唯一方法

      数据闪存中的内容可通过 I2C 命令访问、有关详细信息、请参阅 bq34110 TRM 中的第4.1节。 闪存更新也可以使用闪存流工具完成、有关详细信息、请参阅 :https://www.ti.com/lit/an/slua541a/slua541a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    然后便会再次出现问题。 客户如何将电池化学成分配置为铅酸? 我的理解是客户不需要配置电池化学成分。 客户只需更新电池完全充电结束电压、放电结束电压...这些参数将由电池化学成分决定。 监测计不关心电池化学成分。 我是对的吗?

    谢谢。

    Bill  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    是的、正确-此器件没有 ChemID -只需从电子表格更新蓝色框中的参数。 这是一个 CEDV 测量仪表,因此他们还需要使用 GPCCEDV 工具(https://www.ti.com/tool/GPCCEDV )并使用结果更新数据闪存中的 CEDV 参数。 这涉及在不同的负载电流和温度下使电池充满电放电。

     

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt

    非常感谢您的支持! 客户提出的另一个问题。

    在客户应用中、客户使用外部 MCU 与 BQ34110进行通信。 因此、客户的问题是如何通过 MCU 在线配置 BQ34110、而不使用 GPCCEDV 或 BQstudio。 换句话说、客户如何通过 IIC 在 Excel 文件中配置蓝色框? 我还会将您添加到客户的电子邮件环路中。 您还可以在电子邮件中向客户展示该过程。 非常感谢您的支持!

    此致、

    Bill   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    在使用 bqStudio 写入所有配置参数后、您可以使用 golden image 选项卡导出"黄金映像"。

    fs 扩展文件指定命令序列。 MCU 可以通过 IIC 在 df.fs 文件中发送命令序列以配置监测计。