Other Parts Discussed in Thread: BQ24195, BQ24190, BQ24195L
主题中讨论的其他器件: BQ24190、
您好!
使用 BQ24195构建移动电源解决方案。
当没有 Vin 且手机连接到 PMID 引脚时、PMID 电压降至4.85V。
这是正常的吗?
如果不是、我可以通过什么方式解决此问题?
请告诉我。
此致、
Nicky
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Joel、
充电电流(I-PMID)为0.68A、
在连接到 PMID 引脚的电容器上测量的电压。
在相同条件下使用 BQ24195EVM 进行测试、PMID 电压为5V、充电电流为1.27A。
随附的原理图。 请参阅。
此致
Nicky
嗨、Nicky、
您还能提供寄存器06、08和09的读数吗?
我还返回查看了您的初始帖子信息、并看到使用手机进行测试时就会出现这种情况。
我从来没有问过充电器没有负载时电压是多少? 此外、您能否测试这是否会产生标准的电子负载并缓慢升高电流、然后查看您是否看到相同的行为? 您还可以使用电阻器盒。
大多数手机都配备了内部充电器、该充电器具有一些输入电压调节或输入电流限制功能。 对于我们来说、它称为 VINDPM 或 IINDPM、而其他供应商可能具有不同的名称。
无论采用哪种方式、此功能都允许手机中的充电器使用尽可能多的输入功率、使其达到这些特定限制的下限(电压)或上限(电流)。
此致、
Joel H
您好、Joel、
1、空载时 PMID 电压为5.1V。
2. 当电话充电时,reg 09的值从09更改为00
3. 在移除 Q6 FET 后进行了测试。
4、所附为测得的波形。
此致、
Nicky
我有一个非常类似的问题。 尝试将此芯片用于移动电源应用。 原理图基本上是"典型应用"的准确副本。 当通过将0x6B 写入寄存器1并定期复位看门狗来启用升压时、在空闲时、我获得约5.1V 的输出电压。 当电池电压为3.57V 时,在1A 负载下降至4.6V;当电池电压为3.51V 时,在1.5A 负载下降至4.15V。 无需赘言、EVM 板 在相同条件下能够完美工作、并且能够以很小的压降驱动2A 电流。
我认为电感器可能是问题。 替换为 EVM 板上使用的确切器件、但没有任何变化。 我的电路板是2层、而不是4层、但芯片下方有一个实心接地覆铜、重要的走线保持非常短。 我测量连接到 PMID 的电容器处的电压。 可能是什么问题?
谢谢。
Alex、您好!
有关布局的几个注释:
-您是否有顶层 GND 覆铜? 如果不是、则有几个电容器的接地回路布局较差。 我建议在顶层添加 GND 覆铜、并将其与底层缝合在一起。
许多电容器、如 C9、C4、C101、C17、 C2、使用单个过孔或窄迹线作为其接地返回路径。 通常、这对于低电流轨很好、但在 VBUS、PMID、VBAT 等电源轨上、这将影响器件的性能。
确保尽可能优化 PMID 上的接地环路。 在当前布局中、两个电容器共用一个通路、该通路向下连接到底层、由 LED 走线进行分段。 我建议移动 LED 迹线以防止分割接地层。 此外,将多边形连接样式从“释放”更改为“直接连接”。
BAT 的去耦电容 C9具有一条非常细的迹线作为接地环路。 与 PMID 类似、请尝试防止接地分段并具有实心接地返回路径。
我看到您有 SYS 和 VBUS 引脚、但它们通过细迹线连接到器件的电容器/引脚。 如果可能、请使这些走线更粗、并/或将其加入到覆铜中。
您还可以使用 EVM 布局作为指南、该布局可在 EVM 的用户指南中找到。