您好!
我想知道如何正确测试锂离子电池的充电和放电、我们将检查以下内容:
电池特性
锂离子
4S4P
14.6V 标称电压
12.8Ah
充电器配置
VBAT = 16.4V
ICHARGE = 6A
IPRECHARGE = 0.3A
IDPM = 3A
CTTC = 0.1uF ->@9小时
fo =13.6KHz
描述问题
首次充电时、电池电压= 13.5V、快速模式充电时、初始充电= 5.8A、CC 模式充电终止电流= 290mA、并持续至充电电池完成。
之后、施加负载= 6A 进行放电、直至电池电压降至13.5V。 此时一切正常,但当我们再次尝试为电池充电时,充电电流= 40mA,不会上升到校准值,LED 状态显示充电正在运行,但没有。
我们更改了电路板上的 IC BQ24610RGER、并且具有相同的功能、第一次充电完成、第二次充电时、充电电流会保持相同的值(40mA)很长时间。
您能否建议进行一些测试或建议以解决此问题。
电路板上的电气值、充电电流= 40mA
ISET1 = 1.221V
ISET2 = 0.299V
ACSET = 0.597V
TTC = 1.242V
TS = 1.695V
VREF = 3.304V
VFB = 1.823V
充电状态、充电电流= 40mA
|
充电状态 |
STAT1 |
STAT2 |
充电使能 |
PG |
ACDRV |
BATDRV |
|
正在充电 |
打开 |
关闭 |
打开 |
打开 |
打开 |
关闭 |
谢谢你