This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:电池充电和充电测试

Guru**** 2496895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713035/bq24610-battery-charging-and-dischargin-test

器件型号:BQ24610

您好!

我想知道如何正确测试锂离子电池的充电和放电、我们将检查以下内容:

电池特性

锂离子

4S4P

14.6V 标称电压

12.8Ah

充电器配置

VBAT = 16.4V

ICHARGE = 6A

IPRECHARGE = 0.3A

IDPM = 3A

CTTC = 0.1uF ->@9小时

fo =13.6KHz

描述问题

首次充电时、电池电压= 13.5V、快速模式充电时、初始充电= 5.8A、CC 模式充电终止电流= 290mA、并持续至充电电池完成。

之后、施加负载= 6A 进行放电、直至电池电压降至13.5V。 此时一切正常,但当我们再次尝试为电池充电时,充电电流= 40mA,不会上升到校准值,LED 状态显示充电正在运行,但没有。

我们更改了电路板上的 IC BQ24610RGER、并且具有相同的功能、第一次充电完成、第二次充电时、充电电流会保持相同的值(40mA)很长时间。

您能否建议进行一些测试或建议以解决此问题。

电路板上的电气值、充电电流= 40mA

ISET1 = 1.221V

ISET2 = 0.299V

ACSET = 0.597V

TTC = 1.242V

TS = 1.695V

VREF = 3.304V

VFB = 1.823V

充电状态、充电电流= 40mA

充电状态

STAT1

STAT2

充电使能

PG

ACDRV

BATDRV

正在充电

打开

关闭

打开

打开

打开

关闭

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Maria、
    电路板是用于测试 EVM 板还是定制板?
    2.您在 VCC 上测量的输入电压是多少? 对于第二个充电周期问题、您观察到什么输入电流?
    3.在电池放电时,您断开电池的连接、放电然后重新连接,还是在电池与有效输入电源连接时施加6A 的负载? 有关如何对电池进行放电的更多信息将非常有用。
    4、充电电流是否从40mA 变为什么值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    它是定制板

    我的输入电压为19vdc

    当我们使用相同的输入电源(19vdc)施加负载时、¿这是正确的、或者我们需要断开然后施加负载?

    首次充电后、电流为40mA、永不更改

    我忘了说、当我们 在没有电池的情况下将电路板连接到19vdc 时、状态1为 on、数据表显示当您没有电池时、两个状态都应为 off

    感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Maria、
    是、如果未连接电池、STAT1不应亮起。 查看您的原理图有助于进行调试。 如果您不想在公共论坛上发帖、可以直接通过 k-manishankar@ti.com 向我发送电子邮件。 首次充电完成后、您在连接时放电、您是否看到在 VFB 开始下降后恢复充电? 在放电从充满电的电池开始时、如果可能、您还可以附加示波器捕获、包括输入电流、充电电流、VFB 和负载电流? 是在 VSYS 上施加负载电流还是直接在 BAT 上施加负载电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kedar、

    我已经将原理图发送到您的电子邮件、您对充电恢复的理解是什么?如何测量该参数?、我正在研究您提到的范围、在 VSYS 上施加负载电流。

    感谢您的支持
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Maria、
    如数据表第9.1节和第8.5节中所述、存在再充电阈值。 终止后、如果您的电池电压(在 VFB 处测量)开始低于再充电阈值、它将自动启动一个新的充电周期。示波器捕获是查看此再充电周期是否已启动、还是其他因素会干扰和禁用充电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kedar、

    我看到、在测试过程中、电池是否未断开连接是否重要?也就是说、我们测试是否正确?

    感谢您的支持
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTST_charging_battery

    HIDRV_BATTERY_CHARing

    LODRV_charging_battery

    pH_charging_battery

    TTC_charging_battery

    您好!

    我在充电电池期间连接示波器、在充电6小时 (14.338V) ST1关闭后、我必须断开并再次连接电池以重新开始充电

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果有人与我分享 LODRV 和 HDRV、我仍在充电过程中遇到问题、当电池为15.556V 时、ST1开始闪烁、它应该达到16.4V

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    脱机处理线程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此线程被视为已关闭。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、您是否解决了该问题?
    我也遇到了同样的问题。
    感觉 VfB 不稳定、使用万用表或示波器测量 VfB 的电压、小于2.05V;STAT1跳转要消除、请拆下笔 STAT1跳转以重现问题。 芯片正在充电,正在停止充电,正在充电
    在环路中、感觉 VfB 采样输入不稳定。
    用手指触摸 VfB 接地采样电阻器以及上述现象。 我想知道你有没有建议?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tao HU1、

    我没有解决这个问题、希望他们能帮你。

    祝你度过美好的一天
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关类似主题、请参阅 e2e.ti.com/.../728754。 此主题已关闭。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的