主题中讨论的其他器件:XTR116、
尊敬的先生:
我们构建了 图4所示的电路: 通过以下链接实现的输入传感器隔离式2线发送器
e2e.ti.com/.../2-wire-4-20ma-sensor-transmitters-background-and-common-issues-part-5
但我们面临以下问题。
当我们检查4到20mA 输出时、默认情况下、我们会找到12mA、而不是4mA。
但是、当我们断开 TPS60402的输入电源时、默认输出为4mA。 但我们需要通过为 TPS60402供电来实现该输出。
如何解决此问题?
以下是 sch。 以供参考。
此致、