This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS60402:https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/precisionhub/archive/2015/03/10/2-wire-4-20ma-sensor-transmitters-background-and-common-issues-part-5

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR116, TPS60402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690168/tps60402-https-e2e-ti-com-blogs_-archives-b-precisionhub-archive-2015-03-10-2-wire-4-20ma-sensor-transmitters-background-and-common-issues-part-5

器件型号:TPS60402
主题中讨论的其他器件:XTR116

尊敬的先生:

我们构建了 图4所示的电路: 通过以下链接实现的输入传感器隔离式2线发送器

e2e.ti.com/.../2-wire-4-20ma-sensor-transmitters-background-and-common-issues-part-5

但我们面临以下问题。

当我们检查4到20mA 输出时、默认情况下、我们会找到12mA、而不是4mA。

但是、当我们断开 TPS60402的输入电源时、默认输出为4mA。 但我们需要通过为 TPS60402供电来实现该输出

如何解决此问题?

以下是 sch。 以供参考。

此致、

Shashikant  

 

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    听起来您将过多电流返回给发送器、这会阻止您达到所需的最小4mA 电流。

    次级侧的 LDO 输出端具有哪种类型的负载?  您将无法将超过~3.5mA 的电流返回到 XTR116的"IRET"引脚、同时无法实现4mA 零标度电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、您可能会发现附加的 TI 参考设计很有用、它采用了非常相似的电路: www.ti.com/.../TIDA-00189
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:

    感谢您的回复。

    在次级侧、我们将低功耗 pic 微控制器和两个低功耗 ic 连接到 LDO、例如 TS556和 CD4538。 电路输入为可变电容。

    隔离次级侧和初级侧的接地。 如图所示。 那么、谁在"IRET"路径中添加环路电流?

    请建议如何解决此问题。

    此致

    Shashikant
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    初级侧通过变压器的电流连同 TPS60402的静态电流、数字隔离器的电流以及由 XTR116的 VREG 输出供电的任何其他电路返回 IRET 引脚。

    根据 TPS60402的运行方式以及它所实现的效率类型、次级侧的流耗可能不会超过1-2mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:

    最后、我们设计出了无隔离的发送器。 在该设计中、我们通过 XTR116电源提供 pic MCU、ICS TS556和 CD4538。
    在这种情况下,不存在这种问题。

    默认电流为4mA、根据电容输入变化、电流增加至20mA。
    它工作正常。

    但是当它安装在田间时,读数开始波动。 因此、我们决定提供隔离。

    那么、Pl 说明如何解决此问题。

    此致、

    Shashikant
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shashikant、您好!

    我同意 Collin 的说法、断开 TPS60402时这个问题几乎肯定会消失、这意味着输入电路消耗的电流太大。 如果电路在12mA 以上继续按预期运行、则您可以确信情况如此。 如果不知道一切配置的确切方式、很难提供一种简单的方法来解决问题、但我建议重新评估您的输入配置。

    考虑到电路在无隔离的情况下按预期运行、您的问题可能出在数字隔离器和 TPS60402的配置上。 如果以最大数据速率运行、单独的数字隔离器在 Vcc2侧可消耗高达4.2mA 的电流、在 Vcc1侧可消耗高达1.3mA 的电流。 您可能需要降低 PWM 信号的频率。 我不确定 CD4538BC 是如何在您的电路中运行的、但它也会在5V 电源上输出大约1mA 的电流、次级侧的所有电流都将通过变压器反射回 VREG (我假设为1:1)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:

    感谢您的回复。

    我已检查 PWM 频率是否为最大555kHz。 对于传感器的不同输入电容组合、它会继续减小。
    即使 PWM 频率也会降低相同的电流、默认情况下为12mA、而不是4mA。

    如果我移除了数字隔离器 IC ISO 7310、则电流也为11mA。

    通过参考 TI 参考设计 TIDA00349、我们设计了使用 TPS60402的低功耗直流到直流转换器

    PL 建议如何减少在 XTR116的"IRET"路径中增加回路电流的电流

    此致

    Shashikant
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:

    我错误地取消订阅了此主题的电子邮件通知。 PL 重新激活它。

    谢谢
    此致、
    Shashikant
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shashikant、您好!

    请提供此系统中所有内容的详细原理图。 我理解这与上面发布的内容类似、但我想了解您如何实际实施此操作来确定问题所在。 您还可以尝试在其他地方测量电流、以确定消耗如此大电流的电流。

    关于我无法控制的电子邮件通知、您必须重新订阅。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Cap_5F00_transB.pdf

    e2e.ti.com/.../Cap_5F00_transA.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:

    PL 查找随附的 sch。 在上一帖子中。
    更改了 sch 微控制器。 我们使用 PIC18LF2520。
    PL 检查是否有问题。 并建议解决方案。
    我也会详细研究。
    谢谢您、

    Shashikant Jadhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:

    你是否得到了这样的选择。 ? 如果您收到了,pl。 提供有关问题解决方案的更新信息。

    此致、
    Shashikant
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shashikant、您好!

    查看系统中的组件、我认为最可能的原因是 PIC16F876A。 此版本的器件具有原理图中所示的20MHz 振荡器、静态电流消耗在7-15mA 之间。 该器件有一个使用4MHz 振荡器的16LF 版本、其静态电流仅为0.6mA 至2mA。 这可能是更合适的组件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shashikant

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您的问题已经得到了解答。 如果不是、请在下面发布另一个回复、或者如果这个线程超时、创建一个新线程。

    谢谢
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Zak Kaye 和 Dennis:

    根据您的建议,我正在尝试将 PIC16F876A 更改为另一个新的 MCU 可能是 PIC16LF1718或 PIC16F1618。 它是以20MHz 运行的低功耗控制器。 但为此、我需要相应地更改固件。 我要这么做。 我很快就会回来提供反馈。

    此致、

    Shashikant
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Zak Kaye 和 Dennis:

    根据您的建议、我已将 MCU 更改为 PIC16F1718。 根据数据表,它在32MHz 时获取2.1mA 电流。
    我们的控制器工作频率为20MHz。 我们无法降低控制器频率。 我们已经为其开发固件。
    我已经检查了控制器卡电流,它是6.98mA。
    但我们的整个发送器电路的电流为12mA、而不是4mA。
    由于两个接地端都是隔离的,那么电流是如何混合的?

    PL 建议解决上述问题的解决方案。

    此致、

    Shashikant。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zak Kaye 和 Dennis:

    根据您的建议、我已将 MCU 更改为 PIC16F1718。 根据数据表,它在32MHz 时获取2.1mA 电流。
    我们的控制器工作频率为20MHz。 我们无法降低控制器频率。 我们已经为其开发固件。
    我已经检查了控制器卡电流,它是6.98mA。
    但我们的整个发送 器电路的电流为12mA、而不是4mA。
    由于两个接地端都是隔离的,那么电流是如何混合的?

    PL 建议解决上述问题的解决方案。

    此致、

    Shashikant。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shashikant、您好!

    即使您的接地是隔离式的、电源也必须来自某个位置、最终来自 XTR 的板载稳压器。 因此、隔离输入侧消耗的任何电流都来自稳压器、必须返回 IRET。 我提出了 MCU 建议、因为它是您使用的低功耗版本、但如果这仍然消耗过多电流、则解决方案保持不变;您需要在输入端使用低功耗器件。 您可以更轻松地从外部为输入侧供电、并且只需将数字隔离器保持在 MCU 的输出和 XTR 输入之间。 这样、您就不必担心输入所需的功率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shashikant

    这是否解决了您的问题? 如果未在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dennis 和 Zak Kaye

    感谢您的建议。

    今天我看到了你的建议。 过去10天以来我就离开了国外。
    我将尝试您的建议、并将很快向您提供反馈。

    谢谢您、

    Shashikant
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shashikant

    以上建议是否解决了您的问题? 如果没有、请在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dennis:

    我仍在尝试您的建议。

    谢谢您、

    此致、
    Shashikant
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shashikant

    我现在要关闭此主题、但一旦您评估了电路中的更改、如果您继续遇到问题、您可以通过发布另一个回复来重新打开该主题。

    谢谢
    Dennis