主题中讨论的其他器件:TPS23861EVM-612、 TPS23861、 TPS23754、
您好、达尔文、
还有一个问题、
现在 、我们希望更换 RJ45连接器和外部变压器解决方案、而不是模块化插孔。如果您对合适的器件有任何建议、请告诉我。
我可以快速浏览在线分销商网站,但他们只查找适合 POE 的器件,我们可以使用这些器件,因为我们的要求中包含了 POE+选项。
此致、
纳米特
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、达尔文、
还有一个问题、
现在 、我们希望更换 RJ45连接器和外部变压器解决方案、而不是模块化插孔。如果您对合适的器件有任何建议、请告诉我。
我可以快速浏览在线分销商网站,但他们只查找适合 POE 的器件,我们可以使用这些器件,因为我们的要求中包含了 POE+选项。
此致、
纳米特
您好、Namith、
遗憾的是、由于这是一个由不同工程师提供的较旧设计、因此我们没有测试报告。 此设计中唯一改变的是 TPS23754EVM-420的功率级。 因此、从 IEEE 合规性的角度来看、它不受影响。 TPS23754EVM-420用户指南上的测试应在您的电路板上进行测试。 此外、我们还进行了 SIFOS 测试(针对 IEEE802.3标准的自动 PoE 测试)以确保合规性。 请参阅随附的 TPS23754EVM-420报告。
您好、达尔文、
自动检测、我指的是自动模式检测。
我们有一个 PSE 源、其数据表中提到的功率为48V/1.2A。通过使用该电源、我已经测试了组织中较早时使用其他芯片设计的 PD、因为我们的设计板将在下周初推出。
我检查了数据表中提到的与 您在设计中提到的 VDD-VSS 类似的同一点、但我无法在示波器上捕获该检测和分类图。
因此、我要求自动检测发生了、
您能建议使用任何中跨 PSE 吗?
至于您、我们可以在 CRO 中捕获检测范围、对吧?
但是、我们的电源将立即为 PSE 提供48V 标称输出、如果我在 VDD-VSS 中进行探测 、那么我可以看到相同的电压吗?
此致、
纳米特